结果:找到"IN612L芯片模块 蓝牙远距离芯片300米远距离 一对多蓝牙IN612L问世 与nordic52832更强超低功耗",相关内容1000条
- 国内最新lora芯片ASR6505远距离传输低成本替代方案
- ASRIoT高级研发经理杨世铎表示,ASRIoT致力于研发各类物联网芯片,此次推出的ASR6505是对ASR6501/6502市场的补充,也表明了ASR对于发展LoRa市场的决心;ASR6505是基于SX1262设计的全频段LoRa芯片,支持150MHz~960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR的单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化、最优化,为客户提供硬件turn-key。目前ASRLoRa芯片已与200多家客户进行合作,产品已导入光宝科技、海华科技等模组大厂,以及利尔达、慧联无限、瑞兴...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: LORA 远距离传输 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2021-04-13 15:52:00
- 低功耗蓝牙芯片NORDICnrf52832-QFAA,性价比也太高了
- NORDIC的蓝牙真是无敌!NRF52832作为BLE5.0的芯片,性能非常优秀!我汇总了有以下功能,还附上了原理图,大家可以快速参考:◇2.4GHz射频收发器◇低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm◇支持1Mbps,2Mbps的速率◇RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA◇TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔◇ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器◇在RAM中运行时功耗为30uA/MHz◇在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz◇支持并行多协议◇单线调试接口(SWD)◇带唤醒的NFC-A标签◇支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议◇灵活的电源...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 低功耗 蓝牙 芯片 NORDIC nrf52832 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-10-21 17:03:00
- LORA网络/ASR650X、ASR6505、ASR6500S低功耗远距离传输芯片
- LoRa(LongRange)是一种基于CSS的扩频调制技术,能够显著提升通信距离,适用于低频次、小数据量、长距离的LPWAN低功耗广域网,具有如下优点:1.在传输过程中,信息可能被噪音淹没,接收方只需要听取重点(知道正交的扩频序列)就可以恢复型号2.抗干扰、抗噪音和抗阻塞能力强3.扩频因子不同时可以使用相同的信道(不同的扩频序列之间是正交的,因此频率可以复用)4.宽带扩频技术,抗多径、抗衰落能力强LORA的射频参数发射功率和晶振频偏会影响芯片收发的及时性和准确性。LoRaWAN是一个MAC层的规范协议,由LoRaAlliance基于LoRa制定,目的是为了使用LoRa调制技术组成一个高容量...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LORA网络 低功耗远距离传输芯片 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-08-24 16:44:00
- 2.4G无线控制器附加AT2401C功放IC增加距离
- 现在科技产品的不断进步,智能家居方面慢慢对信号和距离方面的要求渐渐增加。深圳市动能世纪科技有限公司不断的满足客户需求,推出了一款射频信号放大器AT2401C满足客户距离信号等等的需求。并全方位技术支持客户,让客户在使用产品的过程中得到更好的技术服务。AT2401C完全兼容RFX2401C进口芯片,成本和性能上都不属于RFX2401C。现代的无线通信中,射频设备的使用相当普及,而射频放大器在设备中起着至关重要的作用。在下面的介绍中我们简称“射频放大器”为“PA”。PA可分为高增益放大器、低噪声放大器、中-高功率放大器。它是各种无线发射机的重要组成部分。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: PA 功放IC 距离增远 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-20 16:49:00
- 超低功耗蓝牙5.0—NRF52832-QFAA
- ●支持BluetoothMesh●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm●支持1Mbps,2Mbps的速率●TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔●RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA●ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器●在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz●在RAM中运行时功耗为30uA/MHz●单线调试接口(SWD)●支持并行多协议●带唤醒的NFC-A标签●支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议●灵活的电源管理●支持电压范围1.7~3.6V●全自动切换LDO和DC/DC稳压模式●400nA@3VOFF关闭模式...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超低功耗蓝牙5.0 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-08-01 10:10:00
- 介绍国产低功耗蓝牙芯片-IN612L芯片
- 此单芯片集成了高性能并带浮点运算单元的Cortex-M4FCPU,最高运算主频高达64MHz,可轻松完成复杂嵌入式任务和软件算法。此外芯片还集成了最新一代的低功耗蓝牙5全协议栈,支持扩展广播,CodedPHY远距离模式和2Mbps高速率模式。芯片还集成了SDR(软件定义无线电)和Arbitrary两种用户自定义协议栈模式,并支持自定义协议栈和蓝牙5协议栈同时运行,这将极大地方便用户自主开发满足各种特殊无线通信要求的应用和解决方案。IN612L芯片对多模通信引擎的支持,可以为低功耗蓝牙网关,智能电表,资产管理系统,智能家居,智慧医疗等产业提供灵活的网络组网方案,并同时通过对低功耗蓝牙协议的支持...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 蓝牙5.0,M4F,IN612L 发帖人:DN170320 发帖时间:2020-06-19 18:38:00
- IN612L支持2.4G私有协议栈及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片替换NRF52832
- IN612L是一款具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片。如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。该芯片内置32bitARMCortex-M4FCPU支持浮点运算,内部包含256Krom,512KFlash以及64KBSRAM,SRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间。芯片内部增加数字加速引擎,加密模块,语言处理模块,数字加速引擎最多能处理16*16矩...
- 所属专栏: 技术交流 标签: IN612 IN612L 蓝牙5.0芯片 替换NRF52832 VR芯片 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-04-23 16:16:00
- NRF51822替换方案,性能更好!PHY6202蓝牙芯片优越性太好了
- 大家都知道近年来智能穿戴领域市场非常火爆,对于低功耗蓝牙芯片的需求,Dialog、NORDIC、TI在蓝牙芯片在功耗和性能上都有很好的表现,打开了这一块的市场,但价格居高不下,性价比低下,智能穿戴这个领域的成本也成为了各厂家严格把关的一环,这个时候国产蓝牙芯片应运而生!国产蓝牙中,像泰凌微、汉天下等厂家,在价格上很不错,远远甩下了NORDIC等进口蓝牙,但其射频性能优化不好,其MCU也不稳定,可应用性比较差,内核处理能力一般。当然,一分钱一分货超低价格摆在那。性价比超高的,替换NRF51888的方案出来了,就是PHY6202!(敲黑板!划重点!)奉嘉微PHY6202BLE5.0低功耗蓝牙芯片...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NRF51822 NRF52832 蓝牙低功耗 蓝牙芯片 替换 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-03-06 11:29:00
- IN612L芯片模块蓝牙远距离芯片300米远距离一对多蓝牙IN612L问世与nordic5283...
- IN612L芯片模块蓝牙远距离芯片300米远距离一对多蓝牙IN612L问世与nordic52832更强超低功耗主要特点•多模式协作协议栈-蓝牙5-完全兼容蓝牙5规范-高数据速率支持高达2Mbps-远程支持(125Kbps/500Kbps)-广告推广支持-软件无线电-灵活的RX/TX使能控制-低功耗设计的事件触发模式-真正的双向-同时支持蓝牙5操作•CPU和内存-ARMCortex-M4F高达64MHz,带i-cache-256KBROM(引导加载程序和软件堆栈)-64KB存储器-1KbeFuse内存(制造商ID、安全密钥储存)-512KB闪存(堆叠,支持XIP模式)-空中更新(OTA)支持-...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: IN612L芯片模块 蓝牙远距离芯片300米远距离 一对多蓝牙IN612L问世 与nordic52832更强超低功耗 发帖人:截然不同 发帖时间:2019-12-06 17:45:00
- 一款性价比很高低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB
- 关于采用NORDICNRF51822系列的朋友们,如果考虑到产品上的成本问题,可以考虑nRF51822-QFAB这款比QFAA和CEAA要便宜稍微一点点,QFAB也是是一款多协议蓝牙低功耗/2.4GHz专用RF的单芯片解决方案,广泛用于包括PC周边、上网电视遥控器、运动/健身/保健传感器、玩具以及自动化等应用。IC功能包括:128KB,80K蓝牙协议,48K运行应用代码数字和混合信号周边,包括SPI、2-wire、ADC以及正交解码器;16PPI通道;撘配片上LDO时电源范围为1.8-3.6V,LDO旁路模式为1.75-1.95V;片上下拉DC/DC转换器用于3V电池(例如,纽扣电池);片上...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超低功耗 蓝牙 NRF51822 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-04-11 11:51:00
返回